This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:在电阻器作为负载的情况下进行测试

Guru**** 1555000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231339/bq25887-testing-with-resistor-as-load

器件型号:BQ25887

我们希望在新设计中使用此器件、并且我们还需要创建一个测试台、为了测试电池充电是否正常工作、我们通常在电池通常所在的连接器上将电阻负载与大电容器并联

我曾尝试在 BQ25587评估板上执行相同的操作、但它似乎无法正常工作、为什么? 我还尝试了2个与中点连接到 MID 串联的电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    如果2个并联的电容器、其中点连接到中点就足够大、它们应该像电池一样快速充电。  如果您降低充电器电流、您可以在示波器上捕获充电曲线。  您可以通过 dt = C*BATREG/ICHG 来确定 i=C*dv/dt 的时间。  单电容器和并联电阻器将无法正常工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我想仿真一个连续充电、我不明白为什么两个中点被连接到 MID 和一个负载电阻器的电容器不起作用: 对于许多其他充电器、我使用了该权变措施、通常充电器会将其输出调节至充电电压、并在电流低于某个限值时停止充电; 如果负载是电阻器、则电流不会低于限值、因此 IC 应保持在输出端提供电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    您认为、如果您仔细调整电阻器的大小、它能够正常工作。  例如、如果充电电流设置为1A 且电阻高于8.4欧姆、则充电器将终止、因为1A*8.4欧姆=8.4V=BATREG。  我发现很难找到尺寸合适的电阻器、因此我通常不建议这样做。  同时、我还没有使用887 MID 连接进行测试、但是如果 MID 引脚被连接到了串联电容器的中点的话应该可以正常工作。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试使用7.6欧姆的负载和1A 的电流、因此充电器应该可以工作、但它在之前的情况下是无效的: EVB 从工作台电源吸收约132mA、在每个电容器上测量的电压为0.38V、因此 BAT 和 PGND 之间为0.76V。

    最奇怪的是 D4和 D5甚至没有打开:D4关闭是因为 IC 未充电、这是可以理解的、但是!PG 高电平表示 IC 的输入源存在一些问题; 但当 iIremove 时、输出负载 D5导通、则我使用的输入源可以... 我不明白为什么不正确的输出会导致 IC 的输入电源鉴定出现问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    上电时具有软启动功能、它无法驱动负载。  连接输入电源时、是否连接了7.6欧姆?  如果在输出上电后进行连接、它是否正常工作?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很遗憾、仍然无法正常工作、如果我在没有开启负载 D4和 D5的情况下为电路板上电、那么当我连接负载时、它们将关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    它是否在连接了电池的情况下正确充电?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../VID_5F00_20230605_5F00_144957.mp4
    尊敬的 Jeff:  

    是的、我确认 EVM 在连接电池的情况下能够正常工作;我还尝试通过修整器调节电流、它似乎工作正常
    您如何看待我使用的电容器值? 在本例中、我使用的是2x 470uF、电容是否不足?

    编辑:我尝试增加一些电容、从 GND 到 MID 大约2mF、从 MID 到 BAT 大约2mF、仍然不工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matteo:

    我使用上述相同的电容器运行一个充电周期(从0-8.4V)(没有接地直流电阻器)、并且它可以正常工作。 报告了什么状态和故障寄存器?  

     此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我实际上通过一种权变措施解决了我的问题:我通过一个二极管将一个电压发生器连接到负载、将其值设置在7.6V 左右、从而模拟了 电池的输出电压。

    这样、IC 开始充电;然后我将电压升高到8.4V、并 通过开关断开负载:IC 状态从"正在充电"变为"充电完成"

    感谢您的支持