This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:作为比较器查询 TL431响应时间

Guru**** 2526090 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223935/tl431-q1-query-on-tl431-response-time-as-comparator

器件型号:TL431-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

您好、我一直将 TL431仿真为比较器。 我已经给出了绿色波形作为基准引脚的输入。 当基准引脚电压小于2.5V 时、我可以看到 TL431在大于100us 后做出响应(蓝色波形)。 由于在数据表中找不到相同的信息、TL431是否会花费这么长的时间进行响应?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    对于比较器模式、SPICE 模型的结果是不正确的。  

    应用手册 SNVAA58 (设计具有并联基准的稳定隔离式电源)列出了典型的硅结果。  请参阅第4.2节(第10页)、确定比较器模式响应时间。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是说 SPICE 文件模型不正确吗? 如果是、Pls 共享更新的 SPICE 文件以进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     桑迪普。

    我们将 在下一个计划的版本中对其进行更新 我目前没有正确的文件。  

    如果您需要预算计算方面的任何帮助、请告诉我。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我对 TL431A 有疑问。 如下图所示、该二极管的正向压降是多少? 我们需要这样做来进行一些电路分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑迪普  

    这是保护二极管,可以承受100mA 电流的很短的持续时间. 但是、不建议设计定期触发此二极管的电路。 这可能会导致规格下降。 电压将大约为0.6V、但它可能随温度、电流和器件的不同而发生很大变化、因为我们不会将其设计为提供稳定的输出。 这就是数据表中没有给出电压规格的原因。  

    都非常重要

    此致

    Trailokya