This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:在 SIMPLIS 中进行仿真时遇到问题

Guru**** 674950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230705/ucc25800-q1-facing-issue-while-doing-simulation-in-simplis

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC25800

大家好、

我已经下载了 UCC25800 simiplis 模型表单站点、并开始使用 SIMPLIS 工具进行仿真。  

上面的电路是我的设计、如果我模拟该电路、则会显示以下错误。

之后、我在次级侧添加了一个100Meg 电阻器。 则表明它正常工作。

我想知道、电路为什么会这样运行。 请说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    次级侧的输出是开路、您需要通过100m Ω 等电阻器闭合环路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的意见。 根据您的建议、我修改了电路。 仍然会得到相同的误差。 请在下面找到修改后的电路

      

    谢谢。

    Arava.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arava、

    很抱歉我的回复太晚了,我刚从一个星期回来。  

    我下载了 Simplis 模型、运行正常。 可能您的 SIMPLIS 软件不专业。  您能否对从 TI.com 下载的原理图进行仿真、而不进行任何其他更改?