This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5009:每个通道的可编程电流限制

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234366/lp5009-programmable-current-limitation-for-each-channel

器件型号:LP5009
主题中讨论的其他器件:LM5009LP5569

您好!  

LP5569具有单独限制每个通道的电流的功能。 通过 LM5009也可以实现这一点吗?  

例如、对于 LM5009、如果我使用 RIREF 将所有通道的全局电流限制设置为16mA。
如果我将其中一个 OUTn_color 寄存器编程为0x40hex (25%亮度)、那么该特定通道的电流限制是4mA?   
我的理解是否正确?

非常感谢、此致、
KF.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KF:

    很高兴听到您的声音!

    输出电流只能由 Rref 设置、LEDn_Brightness 和 OUTn_Color 抑制函数都用于控制12位 PWM 占空比。

    因此、对于您的应用、当您 将其中一个 OUTn_COLOR 寄存器编程为0x40hex (25%亮度)时、该特定通道的电流限制 仍然 为16mA、而 PWM 控制的平均电流为4mA。

    谢谢!

    Br、

    伊夫·李