This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:最大电流测量

Guru**** 2529900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234260/bq28z620-maximum-current-measurement

器件型号:BQ28Z620

尊敬的支持团队:

至于数据表、在 用 μ 0.5mΩ 的情况下、这个器件能够测得1mA 的电流。 在  使用0.5mΩ Ω 分流电阻器的情况下能够测量的最大电流是多少。

谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoo、您好!

    这些限制基于短路保护。 产品说明书详细介绍了检测电阻两端可出现的最大电压。