This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS565208:PSpice 模型提供意外的开关频率

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233844/tps565208-pspice-model-giving-unexpected-switching-frequency

器件型号:TPS565208

嗨、团队!

使用该 PSPICE 模型并运行一些输出纹波测试。 我注意到开关节点的波形频率是关闭的。 它不是~526kHz、而是~5/6MHz:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy!

    您能否展示您的 pspice 原理图? 我来检查一下。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是该器件的内置模型:

      

    我刚刚编辑了负载 R1和电感、以匹配一些规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy!

    我想您测量的波形是在启动期间。 您是否可以等待更多时间并测量稳态?

    Shuai