This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1-EVM12V:有关该设计的滤波器的阐述

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1-EVM12V, LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234492/lm5146-q1-evm12v-clarification-on-filters-for-the-design

器件型号:LM5146-Q1-EVM12V
主题中讨论的其他器件: LM5146

 LM5146-Q1-EVM12V 的原理图具有一个 EMI 滤波器、其中包含一个铁氧体磁珠、一个变压器和一个 π 型滤波器、但这不是很高效吗?  在价格和降噪方面、每个滤波器之间有何区别? 原理图位于该 pdf 文件的第21页: https://www.ti.com/lit/ug/snvu591/snvu591.pdf。 如果我也在255kHz 的频率下使用 LM5146制作电路板、π 型滤波器是否足以实现降噪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    共模扼流圈和铁氧体磁珠适用于30MHz-108MHz FM 频带中的高频 EMI。  

    π 型滤波器在这些频率下不会提供太大帮助。

    π 型滤波器用于降低基频(255kHz)下的噪声。

    如果您只担心开关频率的噪声、那么 π 型滤波器就足够了。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的帮助。 如果我还想滤除直流转换器电源的输入噪声、您会推荐铁氧体磁珠还是共模扼流圈? 在大约20MHz 的频率下、I am 滤波的噪声为200mV p-p。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、是的、那么铁氧体磁珠级有助于产生20MHz 的噪声。

    请注意、对于20MHz 频率、100nF 和10nF 等较小的电容对于滤波更有效。

    请务必查看陶瓷电容器数据表;在高于自谐振频率(SRF)的频率下、寄生电感开始占主导地位、阻抗开始增大而不是减小。  

    您需要 尽可能减小目标频率20MHz 下的电容器特性阻抗、以使铁氧体磁珠"π 型滤波器"网络发挥作用。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多