This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:如何并联2个升压转换器作为正/负双轨电源?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A, OPA3692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233905/tlv61070a-how-to-parallel-2-boost-converter-as-positive-negative-dual-rail-power-supply

器件型号:TLV61070A
主题中讨论的其他器件: OPA3692

 在此处阅读 可以使用降压转换器生成正/负双轨电源的电路:

我想用升压转换器来实现:用2个升压转换器将+5V 转换为+5.5V 和-5.5V。

我已经下载了 TLV61070A pspice 模型演示

TLV61070A 的官方演示电路没有问题。 我试图稍微修改一下-

将2个 TLV61070A 并联:

但仿真的结果非常奇怪:

有人告诉我如何使用2个升压转换器制作正确的正/负双轨电源吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、由于环路响应应专门设计、因此我们不建议并联。 您是否能够仅使用输出范围更广的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我想通过 USB Vbus 为 OPA3692生成+/-5.5V 电压。

    正负电源轨都是必需的。

    那么、我是否仍需要并联2个升压转换器?

    或者、您有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用两个独立的升压器吗? 为什么要并行?