This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:当输出电流值较小时、输出电压将高于设计值。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231925/tlv61220-when-the-output-current-value-is-small-the-output-voltage-will-be-higher-than-the-design-value

器件型号:TLV61220

感谢你的帮助。

当输出电流值很小时、输出电压将高于设计值。
(输出电压(设计值)= 5.0V、输出电压(测量值)= 6.52V)

例如、当输出电流值增加到70mA 左右时、输出电压接近设计值。

上述内容对于 TLV61220操作是否正常?

如果您能给我一些提示、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我稍后确认并反馈您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      当目标电压为5V 时、输出将不会高至6.52V。 输出电路可能有问题。 负载是多少? 您能否共享原理图?