This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834:关于施加到故障消除引脚的电压

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230741/uc1834-about-the-voltage-applied-to-the-fault-dealy-pin

器件型号:UC1834

请告诉我故障延迟引脚的最大电压。

确定外部电路中电容器的耐受电压的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kajimuru:

    指定的工程师会尽快答复您、感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 正在等待您的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kajimura:  

    我可以使用网页上的 SMD 文件找到最大规格:

     e2e.ti.com/.../87742.pdf

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Juliette

    感谢您的回答。

    我理解了所发送文件中的绝对评分。

    另外、 当电源电压为15V 时、故障延迟引脚的高电平电压是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kajimura、

    我要在随附的 pdf 中解释一下逻辑图。 订购此器件并进行测试对我来说可能很有用。  

    我觉得这个值可能与3.5V 相关。 我将与系统工程师进行确认、以确保这一点。

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Juliette

    感谢您的回答。

    内部逻辑电路的电路电压为3.5V、对吧? 我们正在等待系统工程师的回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kajimura、  

    是的、我认为内部逻辑是3.5V。 我一直在等一位系统工程师、因为他们构建了方框图、能够更好地解释它;我不确定我们团队中是否有任何人使用过此器件、因为它比较旧。  

    遗憾的是、该产品没有多少文档可供浏览。  

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Juliette

    感谢您的回答。
    我知道内部电路电压是3.5V、故障延迟引脚是3.5V 或更低。
    等待发送方框图。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kajimura、  

    我们的系统工程师还认为该引脚 输出电平将 是3.5V、但是、他们建议在工作台上对此进行验证。  

    遗憾的是、此部件没有 EVM、因此我们无法执行测量。  

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Juliette

    感谢您的回答。
    我知道引脚电压低于3.5V。
    我们将尝试与实际机器进行确认。
    谢谢大家。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Kajimura、  

    我很高兴能够提供帮助。 我将继续、关闭该票证。  

    此致!

    Juliette.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Juliette

    We 确认了解决方案。

    此致