This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:通过 PMBus 进行配置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233204/tps536c7-configure-via-pmbus

器件型号:TPS536C7

大家好、

我通过 PMBus 命令配置(40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT、并将其设置为 VOUT_COMMAND_+256mv。 在读取验证过程中、发现设定值与读取值有偏差。 为什么会这样呢? 如下图所示、通过 PMBus 命令将0x0436写入0x40、但最终读取值为0x043c

此致,
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:  

    您是否已将 VOUT_SCALE_LOOP 设置为0.5或1.0?

    如果设置为0.5、您可以选择+128mV 阈值、这将导致+256mV 的实际阈值。  


    此致!
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它是1。 通过 PMBus 命令将0x0436写入0x40、但读取的值为0x043c。 这是否正常? 还有其他建议吗?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:  

    我正在研究这个问题、并将在周一与您联系。

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    选项增长32mV 看起来像、因此写入的数据必须准确、否则会对读取的数据进行四舍五入。  

    另外、您是为通道 A 还是通道 B 进行写入?

    从我的器件来看、x04A0似乎是针对256mV 的命令。 您能解释一下为什么 x0436是256mV 吗?

    此致!
    Ryan