This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:SYS 电压问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1232244/tps65217-sys-voltage-issue

器件型号:TPS65217

您好!

目前、我们正在其中一个项目中测试 TPS65217D PMIC。我们遵循 Beagle Bone Black 原理图设计、通过 USB 引脚提供5V 电压。

我们得到的旁路电压为2.25V、INTLDO 为2.3V、但 SYS 引脚的输出卡在1.1V。

您能否提供相关解决方案建议。由于我们已尝试 TPS65217检查清单、但问题仍然存在

此致、
Sachith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sachith、

    • 您能否以 PDF 文档的形式向我发送原理图和布局文件以便我参考? (PDF 帮助我搜索网络名称和组件)
    • 您能否提供以下示波器捕获? 请标记波形并在每次捕获时包含多个信号、以便我可以比较上升沿的时序。 还指定使用的时间和分压。
      • VUSB、VSYS、nWAKEUP 和 PWR_EN 的上升沿
      • VSYS、LDO1、DCDC1和 LDO3的上升沿

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我已经分享了 VRTC - 1.8V 的测量示波器图像、突然它下降至0V、在第二个图像中、VSYS 变为5V、然后不断下降至1.1V。

    由于一些限制、我无权共享原理图文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sachith、

    我可以设置一封私人邮件以 PDF 格式共享原理图/布局文件。 这些文件只会与我共享、以帮助解决此问题。 如果可以接受、请接受我朋友的请求、以便我可以打开私人留言空间。

    此外、您是否能够提供我在上一篇文章中提到的示波器捕获? 如果每个示波器捕获具有4个信号、这会有所帮助、这样我就可以更好地看到波形的时序。 我可以在这里看到 VSYS 和 VLDO1 (VRTC)、但还有其他信号、例如 VUSB、nWAKEUP 和 PWR_EN、我希望在一个示波器捕获中看到所有这些信号。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sachith、

    我收到了您的消息、请允许我在3个工作日内查看原理图并提供反馈。

    此致、

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sachith、

    下面是原理图上的一些注意事项:

    • 似乎将 VDCDC1 FB 连接到电阻分压器。 该电阻分压器从 DCDC1获取1.35V 输出、并根据我的计算结果将其降至0.54V。 VDCDC1 FB 引脚需要1.35V 电压、因此这 可能会导致 DCDC1输出斜升至高于正常值并触发故障。 通常、VDCDCx 引脚直接连接至电感器和电容器之间的输出节点。 您能否检查 DCDC1输出电压波形?

    • 我不确定 FB13和 FB14在 LS1_OUT 和 LS2_OUT 上的用途、但这些组件不是 Beagle Bone 原理图的一部分。 看起来它们具有一些电阻值、因此如果它们干扰输出电压目标、我会将其移除。

    • 我无法从原理图中看到 VLDO2、但它应该通过一个2.2uF 的电容器连接到 GND。
    • 尽管 Beagle Bone 原理图未在 SYS 引脚上包含22uF 电容器、但我建议添加此电容器以查看其是否提高性能。

    此致、

    詹姆斯