This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:TPS65941213RWERQ1的 PMIC LDO3输出错误的电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229592/tps6594-q1-wrong-voltage-output-from-the-pmic-ldo3-of-tps65941213rwerq1

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA829TPS6594EVM

大家好、

   在我们的设计中、对于处理器(DRA829)电源、我们将通过 PMIC (器件型号:TPS65941213RWERQ1)的 LDO3生成0.8V (VDA_DLL_0V8)、但我们会得到 0.849V 而不是 PMIC 的 LDO3的0.8V、仅用于2个大规模生产的电路板。 我能否知道从 PMIC 输出电压得到0.849V 而不是0.8V 的原因是什么? 我将 PMIC 设计的图像作为附件添加了说明。

此致、

Jananni Sa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jananni、

    1.您能确认 LDO3是唯一一条与它的标记有很大差距的轨道吗?

    2.可以测量这两个器件的 VINT 吗?

    3. PMIC 是否报告 LDO3上的任何故障?

    我查看了原理图的图像、似乎您没有为降压稳压器4和5使用正确的电感器。 它们应该被连接至0.47uH 电感器、而不是1uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    1.是的,LDO3是唯一偏离其标记的导轨。

    2.我想知道 VINT 代表 PMIC 的哪个引脚? 另外、您还讲了2个器件、这意味着您代表的是 PMIC 输出为0.849V 的2个电路板?

    3.否,PMIC 不报告 LDO3上的任何故障。

    至于降压4和5的电感器、到目前为止、我们在使用1uH 而不是0.47uH 方面没有任何问题、并且已进入设计以进行电路板的大规模生产。  

    我还想知道如果我们使用1uH、而不是0.47uF、会发生什么情况?

    此致、

    Jananni Sa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jananni、

    Mike 已收到您的更新 、并将很快提供回复。 请在接下来的几个工作日内期待他的回复。

    此致、
    Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,Megan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2. 我想知道 VINT 代表 PMIC 的哪个引脚? 另外、您还讲了2个器件、这意味着您代表的是 PMIC 输出为0.849V 的2个电路板?

    VOUT_LDOVINT 为引脚2。 我询问这2个器件上测得的电压。

    3. 否、PMIC 不会报告 LDO3上的任何故障。

    LDO3_VOUT 寄存器(0x25)的读数是多少?

    我还想知道如果我们使用1uH 而不是0.47uF,会发生什么情况?

    对于 BUCK4和 BUCK5、由于它们是在单相中使用、因此它们应该可以。 这不是推荐用于 PDN-0C 的解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我们将在几个工作日内让您了解2个器件的 VOUT_LDOVINT 值。 您能告诉我们如何读取 LDO3_VOUT 寄存器(0x25)吗? 软件中是否有用于读取寄存器的特定命令?

    此致、

    Jananni Sa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jananni、

    器件专家因在美国度假而不在办公室。 请预计明天答复会有延误。  

    此致、

    Ishtiaque Panhwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能告诉我们如何读取 LDO3_VOUT 寄存器(0x25)? 软件中是否有读取寄存器的特定命令?

    我不知道 DRA829处理器发出的使该寄存器读取的软件命令。 但是、以下是将 TPS6594EVM 连接到电路板以使用 PMIC GUI 检查该寄存器的说明。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113855/faq-tps6594-q1-lp8764-q1-how-to-use-evm-for-gui-communication-with-off-board-ic?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps6594#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的答复、Michael。 实际上、从 PMIC 来说、电源轨 VDD_CPU_AVS (来自 PMIC 的 BUCK1+BUCK2+BUCK3)是0.849V、而不是 PMIC 的 LDO3。 很抱歉误解。 我能知道得到0.849V 而不是0.8V 的原因吗?

    此致、

    Jananni Sa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD_CPU_AVS 引导至0.8V、但随后 SoC 软件接管并控制该电压。 该电源轨上的0.85V 设置来自 SoC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们在 VDD_CPU_AVS 处测量的读数0.849V 可以继续进行制造测试、还是需要进行任何调试? 如果需要进行调试、请让我们了解相应的步骤。 我们可以将 VDD_CPU_AVS 的限值更改为0.85V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此我们在 VDD_CPU_AVS 测量的0.849V 读数可以继续进行制造测试或需要任何调试吗?

    无需就此进行进一步调试。