This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100-Q1:TPS1HC100BQPWPRQ1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08, TPS1HC30-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231516/tps1hc100-q1-tps1hc100bqpwprq1

器件型号:TPS1HC100-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS27SA08TPS1HC30-Q1

我必须以12V 10A 120W 或24V 5A 120W 运行加热器。 TPS1HC100BQPWPRQ1能否处理这些要求? 这些是我预期的最大值。 在实际应用中、它可能以较低的电流运行、例如7A 或4A。如果此芯片不满足此要求、则我需要替代产品
寄存器。
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ali、

    我们提供的所有汽车高侧开关都适用于12V 汽车系统、不适用于24V 系统。 但是、TPS27SA08 (工业器件)将能够处理12V 10A 和24V 5A 的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的答复。
    我将考虑 TPS27SA08。 我能否简单地将  TPS27SA08替换为 TPS1HC100BQPWPRQ1? 我已经设计了电路、或者我还需要更换其他组件?
    我希望它只是具有较高评级的替代方案。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS27SA08来自不同的器件系列、因此不会实现引脚对引脚兼容、需要一些修改。 TPS1HC30-Q1是 TPS1HC100的 RON 值较低且电流较高的版本、但也仅适用于12V 汽车系统、只能处理4.5A 的连续负载电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对该 IC 的引脚有一些问题。 此外、我需要审核原理图。 你能帮我解决它吗? 我想在私人消息中共享它。
    我对诊断功能不是很感兴趣、但我想保留它以备将来使用。  
    有两个主要引脚提供所有故障信息、即 SNS 和 ST。 对吧?
    根据该表、
    ST 引脚只给出指示、而 SNS 引脚可能根据 ADC 提供实际信息。


    我认为、如果我使用 SNS 引脚、ST 引脚并不更重要。 对吧?
     RPROT 值应该是多少?
    我只想知道有关当前信息的信息、而且必须根据这些信息控制加热器功率。 我可以简单地忽略 SELX 引脚吗? 或通过固定节点连接它们来获取这些信息?

    DIA_EN 引脚也是如此?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    如需任何电子邮件、请联系您的 TI 销售代表。 您还可以在此处共享原理图。

    如果 SEL 引脚设置为输出通道电流、则 SNS 和 ST 会提供类似的故障信息。 如果 SNS 引脚用于输出电源电压或器件温度、则 dault 仅通过 ST 引脚显示。

    15k Ω 是 RPROT 的可接受值。

    请使用此表查找有关未使用引脚悬空或连接到 GND 的信息:

    谢谢。

    Shreyas