This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:Learned Pack 赢得了##39;t update Avg I Last Run、Avg P Last Run 或 Cell Delta Voltage (启用了平均 P 上次运行时间)

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCRB
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233370/bq34z100-g1-learned-pack-won-t-update-avg-i-last-run-avg-p-last-run-or-cell-delta-voltage-with-it-enabled

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GPCRB

12S4P 电池组

电流比例因子= 5

设计能量比例= 6

未执行 ChemID 测试、因为我在数据库中使用 MoliCl INR21700P42A CELLS、ChemID 2457是 MoliCl INR-21700-P42A Chemistry。

已完成软件包的 GPCRA0和 GPCRB 运行、没有问题。

从新的固件映像开始、更新了所有闪存值、校准后的电压和电流。

在 GPCRB 的定制结果中进行编程:

  • GPCRB ChemID
  • T RISE
  • T 时间常数
  • 重新复位时间

已保存 Pre-Golden 映像以用于 循环测试

启用中断服务例程

以下器件是否发生了2x 3C 放电和更新:

  • Ra 表
  • 平均 I 上次运行时间
  • 平均 P 上次运行时间
  • 电芯 Delta 电压

决定修改 Avg I Last run to -10633和 Avg P Last Run to -5255而不是缺省值,以查看这是否是抛出的。

下一次3C 运行确实进行了 Ra 更新、但 在以下日期未发生更新:

  • 平均 I 上次运行时间
  • 平均 P 上次运行时间
  • 电芯 Delta 电压

因此、我决定进行2C 运行;Ra 更新再次发生、但在以下位置仍未发生更新:

  • 平均 I 上次运行时间
  • 平均 P 上次运行时间
  • 电芯 Delta 电压

为什么不会更新这些内容? 这里出了什么问题?

提交的 GPCRB 数据:(注:为了产生适当的结果,在提交的数据中将电流按1/5的比例调整)

e2e.ti.com/.../P42A_5F00_GPCRB_5F00_Final.zip

GPCRB 结果数据:

e2e.ti.com/.../P42A_5F00_GPCRB_5F00_Final_2D00_report.zip

所有这些周期后 GG 图像:

e2e.ti.com/.../0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1_5F00_P42A.zip

周期日志:

e2e.ti.com/.../P42A.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      这是因为 Flash Update OK Cell Voltage 配置的过高、导致最后一次运行更新无法在放电结束时发生、放电终止后短暂地发生、电池组电压全部低于30000、 指示平均电池电压为2.5V、低于 gg 文件中配置的2.8V、请将该电压设置得足够低、以便上次运行更新可以按预期进行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、

    这肯定会产生影响。 非常感谢! 很棒的发现!

    该参数的实际用途是什么? 我了解它的作用、但我不太了解一般用途。

    如果要在装配前启用极值、是否会掩盖装配过程中记录的极值? 还是更换可拆卸电池组?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      对于单节电池应用、防止由于电池电压过低而导致闪存写入中断很有用、对于多节电池应用、电量监测计和电池组之间可能存在一些保护电路、在这种情况下、 电量监测计的电源可能会由于 UVP 或关机而突然中断、在这种情况下、闪存写入也可能会中断。 如果对该值进行适当配置、则可以防止闪存由于写入访问不完整而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有帮助的答案。 谢谢!