This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:仅用于占空比和频率布局

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1224366/ucc28951-designed-only-for-duty-and-frequency-varration

器件型号:UCC28951

我在下面使用的 UCC28951PWR 电路仅用于占空比和频率载体、在开环中使用两个不同的占空比计... 您能否验证一下电路?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    开环测试电路看起来还可以   

    在改变频率时、您可能需要为 RT 使用电位器、而不是尝试调整其两端的电压。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述电路已经过测试、频率变化有效、但占空比/相移无效。 您能否告诉我、在开环中使用电位器调整占空比/相位时、使用哪种电路用于 EA+、EA-和 Comp?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用直接误差放大器输出 COMP 引脚并应用电位计在0V 至5V 之间改变信号、同时不向 EA+和 EA-施加信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会直接驱动比较器。 将 EA-引脚连接至 COMP OUT、并将分压器置于 EA+上以调整占空比。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看原理图、您会注意到我将 EA-引脚连接到 COMP OUT、并在 EA+上使用了一个分压器。 然而、低于100kHz 的低频存在奇怪的异常、当 EA+上的电压介于0.85和1.15V 之间时、相移从0变为180度、而在较高频率时、相移保持不变。此外、 当电压超过3.3V 时、EA+ PWM 波形消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT 引脚的阻抗是否在建议范围内?   

    数据表中下面的图7-8给出了表征范围。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看原理图、会发现我们在 RT 引脚上使用了电位器、电压跟随器和最小5k Ω 的电阻器。在上图中、Vref 固定为5V、 但在本例中、该电压可通过电位计和电压跟随器在 RT 引脚上具有固定的5k 电阻、在0到5V 之间变化。 因此、我们成功地改变了 PWM 频率、但我们面临的唯一问题是相移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     仅供参考:   上述所有 引脚均 为 下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修复 RT 10K

    当 COMP 上的电压从0V 变为4.2V 时、没有相移变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已修复 RT 49.9K

    COMP 0.89V Brust 模式 PWM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已修复 RT 49.9K

    COMP 0.921V PWM A 和 C 的相移为145度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已修复 RT 49.9K

    COMP 电压从0.921V 增加 到1.057 PWM A 和 C 的相移从145度降低到7.8度、在4.2V 之前保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想这是您运行这些测试所用的开环电路。   如果是通过比较 COMP 输出与斜率补偿/PWM 斜坡来控制相移。  如果您不随频率改变这一点、那么您的相移会发生变化。

    我认为为了使该电路正常工作、您 还必须改变斜率补偿。  快来试一下、让我知道它是如何为您工作的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢你能抽出时间。 实际上、我通过将 Rsum 电阻器更改为使用 Vref 上拉来启用电压控制模式、解决了相移问题。

    但我还有一个古兰经、随着频率的增加、最小相移也会增加。 如何在每个频率下使最小相移等于零?

    频率

    补偿电压

    最小相位

    (度)

    相位最大值

    (度)

    V@最小相位

    V@最大相位

    25kHz

    2.870

    0.002.

    1.69

    170

    100kHz

    2.857

    1.054.

    6.91.

    164.71.

    150 kHz

    2.838

    1.088

    10.73.

    161.53.

    200kHz

    1.149.

    155.97

    250kHz

    2.828

    1.223.

    17.04.

    150.1.

    500kHz

    2.728.

    1.330

    34.6.

    140.6.

    750kHz

    2.618.

    1.605.

    51.6.

    121.5.

    1 MHz

    2.495.

    1.926.

    67.5.

    102.6.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTmin  值  使用的是      数据表中推荐使用的10K 值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VAOUT = 3V 且 VAOUT = 0V 时、什么是相移?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电压超过2.9V 时、相移固定为上表中指定的最小相位值。 另一方面、当 Voltage 降至1V 以下时、PWM 波形消失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当电压放大器高于2.8V 时、您应处于100%的占空比。  当电压放大器降至0.8以下时、您应该获得0%的占空比。  但是、如果导通时间大于 Rtmin、则0.8V 之前可能会出现零占空比。  电压为1V。  这将表明 Rtmin 编程为 10%的最小占空比。

    为了尽可能扩展该范围、您可以将 Rtmin 设置为最小值。  接下来要做的是调节斜率补偿、使其在占空比达到98%时达到2V。  您需要为所有频率值弄清这一点。

    此致、