This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-021:变压器绕组编号

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-021
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234019/ucc28780evm-021-transformer-winding-number

器件型号:UCC28780EVM-021

尊敬的专家:

UCC28780EVM-021用户指南中的变压器器件型号为019-8916-00R。

我搜索了该变压器数据表、未找到仅匝数比的绕组数。 请您提供客户想要的绕组编号吗? 磁芯规格的变化情况。

谢谢。

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria:  

    EVM 变压器在 PRI:SEC:AUX-pri:AUX-sec 对应于比率1:0.19:0.14:0.1是21T:4T:3T:2T (比率是四舍五入的)时旋转。
    磁芯形状为 RM8/ILP、磁芯材料为 TDK N49。   

    此致、
    Ulrich