This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:使用 UCC24612实现同步整流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233848/ucc24612-synchronous-rectification-using-ucc24612

器件型号:UCC24612

您好!

我正在使用输出直流电流为~70A 的 LLC 谐振转换器。 输出电压小于100V。 我是否可以 在次级侧使用 UCC24612进行同步整流? 是否有应用手册可以帮助我设计电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24612已用于 May LLC 应用。  您应该能够在设计中使用此器件。

    应用中的每个 FET 的输出电压可以是2倍。  因此、当输出为100V 时、每个 FET 的最大电压为200V。   

    UCC24612的 VD 引脚为230V、因此额定电压应在此应用中起作用。

    您拥有更高功率的设计、UCC24612可提供1A 的驱动电流和4A 的灌电流。  为了降低损耗、您更有可能并联驱动多个 FET。  我建议为每个驱动器使用一个驱动器。

    此致、