This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:回复:BMS 短路电流测试。

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235048/bq40z80-re-bms-short-circuit-current-testing

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们将在定制 BMS 板上执行短路测试(使用了 bq40z80芯片)。 现在、我们在测试过程中会观察到非常高的短路电流、请查看随附的图像以供参考。

我们需要小于5A 的短电流、可能需要更改哪些参数才能实现目标。

此致、

Hrishikesh.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh、您好!

    我建议您查看 TRM 的第3.7.2和3.7.3节。 您可以调整指定的参数
    以便在较低的短路电流下触发 FET。

    此致、
    Nick Richards