This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:关于远程 LED 灯串设计的建议

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404, LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234948/lm3404-suggestions-on-design-for-remote-leds-strings

器件型号:LM3404
主题中讨论的其他器件: LM3405

您好!

我们有一个应用需要使用 LM3404来并联驱动一个或多个 LED 灯串。 LED 灯串处于远程状态。 我们希望所有灯串上都具有相同的电流。 为了确保将相同的 Rsns 串联到所有灯串并将 VSNS 连接在一起、如下所示:

请注意、灯串中的所有 LED 都相同所有灯串具有相同数量的 LED、并且所有 Rsns 都相同 Vo 也连接在一起。 我们一直在通过 LM3405使用这种设计、因而我们能够使它工作。 但是、在我们对 VSNS 进行示波时、我们会看到大量的振荡。 LED 灯串仍亮起。 振荡对器件是否有害? 如果是、您对会导致此类振荡的原因有何建议、我们该如何避免这类振荡?

这是具有 LM3404的 VSNS:

这是我们通过 LM3405获得的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    我认为以下方法不是使所有灯串上的电流相同的正确方法。 您在此处展示的连接与并联所有 LED 灯串并使用单个 R_SNS 电阻器没有任何差异。  请仔细检查。

    我们有一个应用需要使用 LM3404来并联驱动一个或多个 LED 灯串。 LED 灯串处于远程状态。 我们希望所有灯串上都具有相同的电流。 为了确保将相同的 Rsns 串联到所有灯串并将 VSNS 连接在一起、如下所示:

    [/报价]

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试解释为什么我们不能使用单个电阻器、并且我们必须选择这条路由。 LED 驱动器位于控制器中、控制器用于驱动和处理传感器。 传感器具有不同的尺寸、根据尺寸的不同、LED 灯串的数量也不同。 如果我们只使用一个电阻器、那么当我们有一个灯串时、灯串将获得100%的电流、如果我们有2个灯串、则每个灯串获得50%的电流、以此类推。 通过这种方法、我们可以使所有传感器具有相同的电流量。 那么、假设我需要每串20mA、如果我选择 Rsns 来提供总计20mA、那么如果我有一个灯串、我会很好地得到每串10mA、但当我有2个灯串时、我将仅获得10mA、3个灯串为6.6mA、以此类推。 通过将串联的 Rsns 添加到每个灯串、我们可以得到与我们拥有的灯串数量成比例的 Rsns、因此驱动器提供的电流取决于灯串数量。

    这或许能够更好地解释我们正在执行的操作、即驱动程序使用一个灯串驱动传感器时:

    此时驱动器使用两个灯串驱动传感器:

    我们在 LM3405做到了这一点、它很有效。

    您是否还认为振荡可能会损坏驱动器?

    谢谢

    Carlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    很好理解。 抱歉、我之前误解了您的观点。 我之前认为您希望在 LED 灯串之间实现一些平均效果、如本设计 适用于 IP 网络摄像头的红外 LED 照明和 ICR 控制参考设计所示

    您是否认为振荡可能会损坏驱动程序?

    这一点很难说。 如果作为 CS 引脚的电压超过 数据表中6.1绝对最大额定值中规定的值、那么答案很可能是肯定的。

    我认为这种行为在这里并不正常。 请首先在此处检查您的测量方法。 如果可以、请提供一些显示振荡的放大示波器捕获。 另请向我展示您的原理图。

    BTW、我们已开发出下一代 LM3404、现在已有样片。 如果您有兴趣、我们可以通过电子邮件进行进一步讨论

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们对新一代 LM3404感兴趣、如何通过电子邮件与您联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo。

    我在此论坛上向您发送了一份友谊申请、并附上了我的电子邮件地址。

    Br、

    周老师