This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:GaN 驱动器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205, LMG1210, LMG1020, UCC27611, LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235287/lmg1205-gan-driver

器件型号:LMG1205
主题中讨论的其他器件: LMG1210LMG1020UCC27611LM5114、LM5113

你(们)好

除了 LMG1205、LMG1210、我们是否有其他 GaN 驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    您是否只寻找 GaN 半桥驱动器? 还有相当多的 GaN 低侧器件、例如 LMG1020、LMG1025、UCC27611以及某种 LM5114 (专为 Si FET 而设计、但也适用于 GaN)。

    就半桥驱动器而言、有 LM5113。

    最后、任何具有4-5V UVLO 的器件都可以驱动大多数 GaN。 它可能未像 LMG 器件那样针对5V 电压下的性能进行优化、但也可以正常工作。

    谢谢。

    Alex M.