This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:关于 PRES 功能

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234961/bq40z80-about-the-pres-function

器件型号:BQ40Z80

当将引脚10kΩ 用作 PRES 时、内部 Δ t 是否有效? 这是因为当1kΩ Ω 被外部连接时、它有可能超过低阈值电压、这取决于 PBI 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masashi:

    如果您参考方框图、这些只是内部结构的示例。 我们始终建议在进行设计时将电气特性表用于实际运行参数。 数据表中还有关于 PRES 的下拉建议。

    9.2.2.3.3系统存在

    此致、

    Wyatt Keller