This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有过流关断功能的低压栅极驱动器

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, TPS51601A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235089/low-voltage-gate-driver-with-overcurrent-shutdown

主题中讨论的其他器件:LMG1210TPS51601A

你好

很遗憾、经过长时间搜索、我找不到正确的器件。

也许有人知道合适的部件。

我正在寻找一条符合以下要求的合河:
进行匹配
过流关断
电源5V (输出侧/栅极侧)
电源5V 或3.3V 输入侧/逻辑侧

如果有人知道合适的部件、请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Etienne、

    我们的产品系列中最接近的部分是 LMG1210、但正如您所发现的、它不包含过流关断。 则需要使用外部电流检测放大器实现此功能。

    此致、

    不要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。
    我现已使用比较器解决过流检测问题、并使用了 TPS51601A。  

    此致、

    Etienne