This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54332:用于类似规格的替代部件

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54332, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233811/tps54332-alternative-part-for-similar-spec

器件型号:TPS54332
主题中讨论的其他器件: TPS62933

您好!

目前、我们正在将 TPS54332用于5V、3.5A。 考虑该器件的热性能、对更好的器件有任何建议都没有这么好。  
谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:

    您能帮助分享您的 Vin 情况吗?  

    如果您可以接受3A 器件、TPS62933将非常适合您。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zixu:

    输入电压为12-27V。 即3节至6节锂聚合物电池。 可以。 即使是3A 也是可行的。 您能分享最新最好的故事吗? 很难在 TI 网站上找到最新的器件。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../TPS62933

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:

    TPS62933是适用于您的应用的全新且更合适的器件。 Shuai 已经发布了该部件的链接。 请随时查看详情。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS 系列和 LM 系列降压稳压器之间有何区别? 是否有任何其他系列?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:

    一般而言、LM 部件已在数年前上市、较旧、不建议在新项目中使用。 与 LM 器件相比、TPS 器件具有更好的性能和更具成本效益。 新发布的器件均为 TPS 系列、如 TPS62933。

    除了 TPS 系列和 LM 系列外、TPSM 系列还表示降压模块。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 您能查看下面的原理图并提供一些建议吗? 是否可以使 EN 保持悬空、或者我应该将它连接到 Vin?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对布局有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:

    我会检查您的原理图并尽快给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Zixu!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:

    本演示的原理图看起来很好、但 FB 布线中存在问题:请使 FB 布线远离电感器、并使反馈点尽可能靠近 Cout。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分  
    您能检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:

    除了以下部分外没有问题:请不要在电感器下有多边形、因为它们可能会在 GND 上耦合噪声。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该移除电感器下方的 GND? 我按如下方式旋转了电感器。

    已删除 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SAERO:

    是的、请移除电感器下的 GND 多边形。 下面的布局看起来不错。

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!