This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:建议的最大可调电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235176/ucc39002-recommended-maximum-vadj

器件型号:UCC39002

大家好、

根据数据表、Radj 需要足够大才能保持内部 NPN 晶体管饱和并使 I_ADj 低于6mA。

Radj 或 Vadj 的最大值如何? 有任何限制吗?

此致、

查理  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、  

    Radjust 的值由 UCC39002数据表第16页和第17页的第8.2.2.3节所示的程序确定。  在第17页的顶部、说明 Radjust 的值基于电源模块输出电压 ΔVadjmax Ω 的最大调整范围、  此参数是电源模块设计的一个函数。   

    如果 Radjust 值 设置过高、UCC39002的最大 Iadj 将使  ΔVadj μ A (因此 Vout)高于电源模块能够可靠或安全地 维持的水平。
    请记住、所有负载共享部分只能提高其各自的 Vout 值、而不能降低其值。   
    如果 Radj 过高、它可能会将 Vout 驱动至高于正常调节 范围、甚至可能触发 OV 保护响应。  

     ΔVadjmax 特定的 电源 模块功能、首先确定允许的 Δ R;然后确定最大 Radj。  

    此致、
    Ulrich