This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:超级电容器电压超过设置端接电压

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61094, TPS629210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1231988/tps61094-super-capacitor-voltage-exceeds-the-setting-termination-voltage

器件型号:TPS61094
主题中讨论的其他器件: TPS629210

您好、专家!

对于一个应用、我在自动降压或升压模式下使用 TPS61094、具有超级电容器(1F、3V)作为降压电源。 我已将充电终止电压设置为2.5V、将充电电流设置为10mA。 我还在升压模式中将稳压输出设定为3.3V。 这是我使用的电路:

一切都按预期工作、因此我向输出端添加了一个小负载(3-5mA) 、用于一些长期测试。 负载 从3.5V 输入驱动、因此我们从未从备用电源(超级电容器)中提取能量。
一段时间后(~4小时后),我观察到 SUP+处的电压超过了我设置的终止电压。 我使用示波器、并且在超级电容器停止充电时测量的电压为2.46V。 5小时后、我测得的电压为2.58V、7小时后、我测得的电压为2.64V。  
您是否知道什么情况可能导致这种行为。 我曾经有这样的感觉、在这个情况下、这个超级电容器将由于低于设定的终止电压100mV 的泄漏电流而放电、然后再充电回2.46伏。 我无法理解如何可以超过设定的终止电压。  

提前感谢您!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evangelos、

    这似乎是一个奇怪的行为... 您是在我们的 EVM 中还是在您自己设计的电路板中找到它?

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    我在定制电路板上发现此行为。 我将在相同的负载下设置 EVM、并让您知道。 BTW 与 EVM 相比、我采用厚度为1.6mm 的2层堆叠。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVM 上使用相同的负载进行了测试、但观察不到相同的行为。 我已经测试了7个小时、超级电容器电压为2.46V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Evangelos、

    这似乎与客户设计有关。

    您知道客户系统中是否有任何其他器件吗? 我的意思是、这可能是 TPS61094不引起的其他原因?

    顺便说一下、我认为 PCB 层差异对这一点没有影响。 也许客户也可以再尝试几个 TPS61094、看看它是否是重复性的行为。

    此致、

    Nathan

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、感谢您的支持!
    我也有同样的感受、那么让我再提供一些有关设计的信息吧。 输入电压为6Vrms、因此我们使用桥式整流器 将其变为直流、然后将此电压馈入 TPS629210以将其转换为3.5V。 然后、我们向 TPS61094馈送3.5V 电压。 我的负载是一个使 LED 闪烁的 MCU。 输入电源在功率方面非常有限(它可提供~100mW)。 因此、当 LED 亮起时、我可以看到整流输入电压上的压降为~0.7-0.8V。 这不影响 始终为3.5V 的 TPS629210输出。  
    我们还将 SUP+连接到 MCU 引脚(对于本实验、该引 脚尚未设置为输入或 ADC 引脚)。 这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Evangelos、

    感谢提供详细信息。  

    是的、我认为这可能是由连接的 MCU 引脚导致的、可能引脚上存在一些泄漏电流、我认为您可以尝试移除该引脚和超级电容器之间的连接、以检查该现象是否会再次出现。 如果它未出现、那么实际上是由该原因引起的、客户可能需要检查 MCU 引脚的配置。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:
    问题 确实在于 GPIO 的配置。 事实证明、内部有一个上拉电阻器、因此电容器一直在充电。  
    感谢您的反馈和支持。
    问题现已解决