This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:当 TUSB544未处于 DP 模式时、SBU 通道是否开启?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234387/tusb544-when-the-tusb544-is-not-in-dp-mode-is-the-sbu-channel-on

器件型号:TUSB544

BU 团队、您好、

当 TUSB544未处于 DP 模式时、SBU 通道是否开启? 谢谢。

此致、

查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查理

    TUSB544 DP 模式由 CTL1引脚控制。 当 CTL1引脚为低电平时、AUX/SBU 开关打开、如下所示:

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    客户希望 在未处于 DP 模式时仍能够通过通道 SBU 进行通信。  

    也就是说、SBU 通道只能在 DP 模式下用于 DP 协议?
    是否可以通过配置寄存器在非 DP 模式下使用通道 SBU? 谢谢。

    此致,

    查理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查理

    在不处于 DP 模式时、您可以使用寄存器0x13 AUX_SBU_OVR 来通过 SBU 通道进行通信、如下所示。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。  我会在电子邮件中告诉您更多详细信息。 谢谢。

    此致,

    查理