请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25731 主题中讨论的其他器件:BQ25730、
我有一个与该较早主题有关 BQ2573的后续问题 1. :
在数据表的哪里可以找到该帖子中提到的表?
该表对 BQ2573同样有效 0 或者该器件是否有其他表格?
此致、
Cristian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Cristian:
我在 BQ25731或 BQ25730数据表中都找不到该表、但是、引脚说明应该可以帮助您使用此引脚5。
"高电平有效、以启用 OTG 或 FRS 模式。 1) 1)当 OTG_VAP_MODE=1b 且 EN_OTG=1b 时、将该引脚拉高可以启用 OTG 模式。 2) 2)当 OTG_VAP_MODE=1b 并且 EN_FRS =1b 时、拉高该引脚可以启用正向运行中的 FRS 模式。
此致、
虎