This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:关于 VAP/OTG /FRS 配置比较

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234735/bq25731-about-vap-otg-frs-configuration-comparison

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:BQ25730

我有一个与该较早主题有关 BQ2573的后续问题 1.

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984733/bq25731-about-vap-otg-frs-configuration-comparison

在数据表的哪里可以找到该帖子中提到的表?  

该表对 BQ2573同样有效 0 或者该器件是否有其他表格?

此致、

Cristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristian:

    我在 BQ25731或 BQ25730数据表中都找不到该表、但是、引脚说明应该可以帮助您使用此引脚5。  

    "高电平有效、以启用 OTG 或 FRS 模式。 1) 1)当 OTG_VAP_MODE=1b 且 EN_OTG=1b 时、将该引脚拉高可以启用 OTG 模式。 2) 2)当 OTG_VAP_MODE=1b 并且 EN_FRS =1b 时、拉高该引脚可以启用正向运行中的 FRS 模式。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢 Tiger。

    我知道引脚说明、这就是我们到目前为止使用的引脚说明。 只是,表是如此好,显示哪个引脚/位设置覆盖其他的... 不管怎样、如果它消失了、它就消失了。 再次感谢。

    此致、

    Cristian