This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器 IC 要求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233039/led-driver-ic-requirement

主题中讨论的其他器件:LP5012LP5813
类型 线性
电压电源 1.8
电流 0°C ~ 70°C
内部开关 可以
输出数量 12岁以上
功能或控制 I²C μ A

请推荐一些符合上述规格的 LED 驱动器 IC、以便我们可以在设计中使用。

项目详细信息:

VVDN 项目 ID: FSCJ_WFI7

项目名称: Wi-Fi7三频带接入点

应用:三频带 WiFi

VVDN 设计地点:钦奈

年装数量:50000

项目寿命:5年

项目状态:正在设计中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhakar

    您需要的电流如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian Wu:

    我们正在寻找25mA 的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhakar

    听起来您需要 RGB 器件。 我循环我们的专家分析以获得更多支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiqian:
    任何更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ives

    您能帮助解决这一问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhakar:

    幸会。

    对于您的要求:12通道和25mA 输出、我推荐您使用 LP5012、但 LP5012需要2.7V - 5.5V 电源电压、您提供的信息表明它需要1.8V 电源。

    基于这种情况、我推荐大家使用我们的最新器件 LP5813、它具有集成升压、上电电压为1.8V、工作电源电压可低至0.8V、 该器件仅通过4个输出引脚即可驱动多达12个 LED、因为该器件还不是 RTM、因此请通过电子邮件与我联系、我将为您提供更多有关信息。

    谢谢!
    Br、

    伊夫·李