This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:电压校准

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100EVM, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234606/bq34z100evm-voltage-calibration

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1、、 BQSTUDIO

客户对 BQ34Z100-G1的电压校准有疑问:
他们的 项目使用6串4.2V 电池、而硬件则使用 BQ34Z100EVM 模块。


配置部分如下:
串联电池节数:6
VOLTSEL:1.
分压器:(300+300+16.5)/16.5*1000=37363

当使用 bqStudio 的校准窗口来校准电压时、在输入实际总电池电压(6*4.2V)进行校准后、bqStudio 显示的电压始终为65535、
在校准后、通过将实际电芯的总电压除以串数得到的值后、bqStudio 显示的电压是正确的。 此操作与规格中的说明不一致。 我想问如何进行电压校准、或者配置是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      请确保您使用的固件正确无误、G1的版本号为0.16或0.19、请上传左侧激活了仪表板的 bqStudio 屏幕截图