主题中讨论的其他器件: LM5026
尊敬的 E2E 团队:
我正在开发一种交流/直流电源、要求交流 I/P 范围为90-130VAC 且 O/P 为5V/50W。
我们要求高效率(>90%)、因此我选择了具有次级同步整流功能的有源钳位正向转换器拓扑。
对于此 ACF 拓扑、我正在寻找可以满足以上要求的分立式 PWM 控制器。
我遇到了 TI 的几个 PWM 控制器、选出了其中的两个 LM5026和 UCC2897A 。
愿我 有一个 详细比较 信息 LM5026和 UCC2897A PWM 控制器。
同时、请您提供以下建议:哪款 PWM 控制器 更适合或满足上述输入和输出要求、并提供技术理由。
等待您的回复。
谢谢!
此致、
Thirupathi Aluka.