This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61033:升压转换器

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234294/tps61033-boost-converter

器件型号:TPS61033
主题中讨论的其他器件:TPS61022

尊敬的 TI 团队:

我想在我们的设计中使用这款升压转换器(XTPS61033DRLR)、您能否按照以下要求为我提供设计:

最小输入电压:2.5V

最大输入电压:5.0V

标称输出电压:5.0V

Iout Continuous: 3a.

输出电压纹波:50mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anshu、您好!

    恐怕 TPS61033无法支持2.5V 至5.V/3A 条件、可选择 TPS61022。

    更重要的是、您需要我们提供什么?  

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的反馈。

    实际上、我想要电感器值、但正如您说过的、TPS61033无法支持 2.5V 至5.V/3A  这种情况。

    现在、我将按照您的建议使用 TPS61022。

    此致

    Anshu