This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:如何防止电池通过 VBAT 和 VSYS 之间 PMOS 的体二极管耗尽?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234271/bq25720-how-to-prevent-battery-drain-through-the-body-diode-of-pmos-between-vbat-and-vsys

器件型号:BQ25720

您好!

我正在设计一个需要运输模式的充电电路。 我的问题是、

即使/BATDRV 短接至 VSYS 且 MOSFET 关断、内部仍有体二极管、如何防止电池通过该二极管耗尽?

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    我认为电池组内有一个 DCHG FET、当 DCHG FET 关断时、在运输模式下不应有任何电压。 如果是这种情况、您仍可以使用 BQ25720并在运输模式下实现低 IQ。  

    否则 、您可能需要 自己构建电源路径、例如使用背靠背 ACFET 将电池连接到充电器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    THX 表示反馈。

    对于选项2、您提到了"使用背靠背 ACFET 将电池连接到充电器"、我的问题是、您指的是充电器? 您是否打算替换 BQ25720电路中当前使用的 MOSFET、并保留 BQ25720的其他部件? 或者 BQ25720根本不支持运输模式、那么您的建议是更换另一个充电 IC?

    期待很快收到您的回复。  

    BRS/SEN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sen:

    我的意思是添加连接到任何充电器的额外交流开关。 请参见下方的。  

    此致、