This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用负电源轨

Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39, LMC6061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234440/need-advise-for-negative-rail

主题中讨论的其他器件:TPS7A39LMC6061

我想使用 TPS7A39生成+5V 和-5V 电压、以便为 LMC6061和其他一些仪表放大器供电。

我的输入主电源为12V。 如何生成低噪声负电源轨作为 TPS7A39的输入以获得-5V?

电流要求不是很高、只是几 mA。

我应该使用电荷泵还是一些其他 DC-DC 反相稳压器?

请提供一些低噪声选项来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BP:

    是的、为了获得负电压来为您链接的双电源 LDO 供电、您需要-5.25V 或更低的电源轨为器件供电。 设计了一个电压转换器来完成这项任务。

    此外、LDO 具有强大的 PSRR、这意味着在 LDO 处理电源轨后、来自负电源轨的输入噪声将减小几个数量级。 最好为 LDO 提供尽可能干净的输入轨、以获得最佳结果、 但是、如果无法实现这样的电源轨、您也可以在器件的输入端放置另一个负 LDO、将它们连接在一起以实现干净的电源轨、但这要以电源轨中的另一个 IC 为代价。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

    感谢您的答复。

    我的输入主电源为12V。 如何从12V 产生负电压以将输入馈入 TPS7A39以获得-5V?

    例如、如何从12V 输入生成-12V、-10V 或-8V 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BP:

    我不是专家、因为我处理线性稳压器、但降压团队编制了一个应用手册、详细说明了该过程。 如果需要进一步提问、他们可以帮助您了解方法。

    https://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf?ts=1686093674424&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    John