This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:使用 VDD LDO?

Guru**** 2747095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234897/bq27427-using-vdd-ldo

器件型号:BQ27427

我是否能够使用集成的 LDO 为外部器件供电? 我假设这个1.8V VDD 用于为1.8V 逻辑线路供电、所以确保不会出现压降很重要。  

 我可以拉多大的电流?

谢谢。

Cameron Wutzke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    不可以、集成式 LDO 无法为任何其他部件供电。 BQ27427使用非常弱的 LDO
    (用于保持低功耗)、并且无法吸收除必要电流之外的任何电流
    特定于应用的参数。


    此致、
    Nick Richards