This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:TPSM63606 TPS25981电源序列

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234932/tpsm63606-tpsm63606-tps25981-power-sequence

器件型号:TPSM63606
主题中讨论的其他器件: TPS25981

您好!  

我计划使用 TPSM63606直流/直流转换器、 并希望在启用 TPS25981 eFUSE 并将 PG 线置位后再加电。 我的中电压为12V、来自直流/直流转换器的输出电压将为5V。  

我的初始计划是根据10-14Vdc 之间的输入电压启用 eFUSE、一启用 PGOOD 线路、我要切换直流/直流转换器上的使能引脚以启动它。 不过、eFUSE PGOOD 的额定电压仅为5V、因此不能将其绑定到输入电压。 我的问题是、直流/直流 VCC 是否可用作电压源来上拉 PGOOD 线路。 我不确定 LDO 是由直流/直流转换器的输入电压还是输出电压提供。

下面是一张简单的图片。 最重要的是 VCC 需要是5V、因此会将使能线路上拉至高电平。  

  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    遗憾的是、直流/直流转换器的 VCC 在 EN 处于高电平之前不会开启。  所以你有一个"鸡或蛋"的情况。

    您需要在输入电压和 PG/EN 线之间使用一个简单的分压器来限制 PG 电压。

    或从输入电压的上拉电阻器、并在 PG/EN 线路上将5V 齐纳二极管接地。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢快速的反应,这是我的计划 B.很高兴找到现在而不是稍后。