This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:由于峰值电流过大、TPS23754无法通电。

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1229027/tps23754-the-tps23754-fails-to-be-powered-on-due-to-excessive-peak-current

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23881

迪亚尔斯、

 我们使用 TPS23754作为 PD 设备、由  PSE 器件供电。   但是、上电电流的峰值过大、会导致启动故障。

 1.  PSE 为自行开发的 PD 设备加电。 电流和电压如下面的图1所示。  

   

PSE 芯片初始电流的峰值范围为420mA 至450mA、实际测试值为442mA。 此时、电源发生故障、这符合预期。

2. PSE 为购买的设备供电。 电流和电压如下面的图2所示。

  

测得的最大瞬时电流为279mA、小于420mA、负载成功、符合预期。

总结:

PD 的标准最大电流为400mA。 外包 PD 的负载满足标准、而自行开发 PD 的负载超出标准。

原理图作为附件、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们取得联系。

    当 PWM 转换器开始工作时、PSE VDD 似乎已关闭。

    您能否尝试增加 C55的电容值?

    这有助于延长启动时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng bin:

      我们试图调整电容、但无论是通过增大还是减小电容值、它似乎都不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您在 Vc (44uF)处添加多少个电容?

    上电后、PSE 会将输出电流限制在400mA 到450mA 之间长达75ms。 如果它继续钳制电流限制、它将关闭 PSE 端口。  根据您显示的波形、我怀疑 PWM 控制器工作得过早。  

    添加 CVC 可能会使 PWM 转换器延迟工作。 它应该会改善结果。 谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、风宾

    我试图将 C52从1uF 更改为2.2uF 和4.7uF、发现电容器越大、启动电流的峰值就越高。 更改此电容器实际上与上次更改 C55和 C42相同(因为这三个电容器都并联)。

    请帮助查看是否有其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    直流/直流启动时间取决于 VC_RTN 需要上升至15V 的时间。PSE 可以在上电后的75ms 内(通常为60ms)对每个通道具有400mA 至450mA 的电流功率限制。 如果您具有高功率负载或启动电流、并且电流保持高电平、PSE 可能会在75ms 结束时关闭端口。  

    您可以在75ms 内降低负载电流、也可以将 VC-RTN 的电容提高到更高水平(可能尝试为~ 50uF)、以延迟直流/直流启动时间。 下面是一个4线对 PD 浪涌故障的示例、由于 TPS23881 PSE 在高电流下关闭端口(出于测试目的、将 PSE 浪涌时间设置为120ms、而通常应为60ms)、紫色为电流。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    由于我们已经有一段相对较长的时间没有收到您的回复、我现在将关闭此主题。 如果您还有任何问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    Diang