This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:SOH 温度范围

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1228457/bq27542evm-soh-temperature-range

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GPCRB

您好、先生/女士:

根据 TRM、当温度为25度时、应读取 SOH。

如果我们在0度或50度时读取 SOH、 我们会得到什么样的结果?

我们可以在10~45度时读取 SOH 吗? 我们能在这个温度范围内得到一个接受结果吗?

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham:

    请告诉我、TRM 的哪个部分指示应在25°C 下读取 SOH。 我认为可能存在误解。  SOH 针对25°C 进行仿真。 因此、即使在其他温度下读取、 SOH 也适用于25°C、而不是电池当前的温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好:

    我完全理解了它。

     10~45、当 度或其他范围时、我们可以读取 SOH、我是对的吗?

    该 参数在25度时应始终显示仿真结果。  

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好:

    ℃~电池、SOH 在10℃45 μ s 时读取和在25 μ s 时读取之间是否有任何错误? 如果是、近似误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使在不同的温度下读取 SOH、25°C 时报告的值也是 SOH。 在不同温度下读取它将得到相同的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好:

    ℃在10 μ A 的环境中为电池设置100%的 SOH、持续3个充电和放电周期、SOH 从100%变为83%。 这与您之前所说的内容不符。 发生什么事了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具体情况如下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenghaiyan:

    看起来应用的温度补偿不正确。 您是否通过完成 GPCRA0或 GPCRB 来优化温度系数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前说过、无论温度是多少、SOH 都能在25℃的温度下读取。 为什么我们需要执行低温优化才能在低温下读取正常的 SOH? 这不是矛盾吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好:

    ℃是在℃ 优化后-10 μ A 的放电数据、在未进行低温优化的情况下10 μ A 的放电数据。低温下的 SOH 跳至95、然后恢复至100。这到底是怎么回事?

    e2e.ti.com/.../SOH-for-discharge-at-10_0321_-_2800_not-optimized-for-low-temperature_2900_.xlsxe2e.ti.com/.../SOH-of-low-temperature-discharge-after-low-temperature-optimization.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenghaiyan:

    假设此数据是在应用低温优化并成功运行学习周期后收集的。

    见第2225行。 FCC 从1444跃升至2356。 这表明学习周期尚未完成或学习正在进行中。 还可能是低温优化未编程或发生数据损坏