This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712-Q1:搜索没有集成二极管的非隔离式半桥栅极驱动器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27288, UCC27712-Q1, UCC27710, UCC27714, LM5109B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234465/ucc27712-q1-searching-for-a-non-isolated-half-bridge-gate-driver-that-does-not-have-integrated-diode

器件型号:UCC27712-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27710UCC27714、UCC27288、 LM5109B-Q1

您好!  

我正在寻找 没有集成二极管的非隔离式半桥栅极驱动器。 我仅 在该网站上找到了 UCC27712-Q1、但我想看看是否有更多选择。  

Yun Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、您好!

    还有其他600V 半桥驱动器未配备 TI 生产的集成二极管、器件型号为 UCC27710和 UCC27714。 如果您对100V 半桥驱动器感兴趣、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yun、您好!

    正如 Richard 提到的、有一些600V 半桥驱动器没有 TI 提供的集成二极管。 下面是我们在 TI 提供的几个100V 半桥驱动器: UCC27288和 LM5109B-Q1。

    此致!

    Avery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avery、  

    感谢你的帮助。 UCC27288似乎在芯片内部有一个集成二极管、如下所示。

    我还查找汽车级组件。 据我研究、 UCC27710系列只有 UCC27712-Q1 属于汽车级。 我还发现、LM5109B-Q1也是低电压的另一个汽车级元件、可能没有集成二极管。 感谢您确认 LM5109B-Q1没有集成二极管。  

    感谢你的帮助。  

    Yun Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yun:

    我很高兴能提供帮助! 对于  UCC27288、没有集成二极管。 感谢您在我们的数据表中突出显示了这个错误-我们将在下一个修订版本中修复它。 目前、如果您希望使用该驱动程序、请按照图7.2中的功能方框图进行操作以获得正确的布局。  

    此致!

    Avery