This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B4250-Q1:推荐一个采用 TPS7B4250-Q1但无跟踪功能的类似 LDO

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS7B4250-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235791/tps7b4250-q1-recommend-a-similar-ldo-with-tps7b4250-q1-but-no-tracking-function

器件型号:TPS7B4250-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

大家好、

您能否帮助检查我们的 LDO 是否具有与 TPS7B4250-Q1类似的跟踪功能、可以支持反向电流、反向电压和电池短路保护? 客户正在查找 LDO 以支持非板载负载的电源(负载位于与 LDO 不在同一电路板上的另一个电路板上)。 由于客户注意到跟踪 LDO 必须具有基准电压、因此他们需要添加额外的 TL431、因此他们想要检查我们是否有其他 LDO 可以满足他们的要求。 非常感谢您的帮助、推荐您的产品。

此致

ji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jie:

    我推荐 TPS7B7701QPWPRQ1。 此 LDO 专门设计用于为非板载负载供电、具有反向电流和电压保护以及电池短路保护。 其他特性包括可调电流限制、电流检测、使能和电源正常指示。

    此致、

    Kelsey