This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20ARVFR 无法正常工作

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1226458/tps543c20a-tps543c20arvfr-can-not-work-correct

器件型号:TPS543C20A

你(们)好

我的客户将 TPS543C20ARVFR 用于 12V 至 5V 和3.3V、5V 和3.3V 、最大输出均为 25A (联合收割机 最大输出功率 125W)、OCP 均需要 30A。

他们发现以下问题:

CH3是5V  开关
CH4为3V3 开关

1. 出现在空载状态下的大波和小波

2. 当负载过程中出现大波和小波时,PWM 高度会下降

阻抗设为1A

至2A

开关电压大约为8V5


3. 当单个组负载超过7A 时、5V 和3V3输出 均处于失控状态


谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请分享您的原理图和布局、以便我们帮助您深入了解。

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    请检查 ZIP 文件、谢谢。

    e2e.ti.com/.../6170.layout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您提供 这些文件。 我们正在对此进行研究、请允许几天时间与您联系

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否提供所有电感器和电容器的元件值? 我需要这些信息才能完成审核。

    谢谢。

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    谢谢、请参阅 BOM 列表。

    e2e.ti.com/.../DD-bom.xlsx

    L601、L603:EMPI1007B-2R2M-C7

    L600、L602:SMB322521V5-350-X1

    e2e.ti.com/.../EMPI1007B_2D00_2R2M_2D00_C7_2D00_220105.pdfe2e.ti.com/.../SMB322521V5_2D00_350_2D00_X1_2800_V1.2_29002D00_180612.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我会回顾并很快回复您

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    该问题可能与所选的 L & COUT 值有关。 电感值2.2uH 高于正确检测所允许的最大电感。 在25A 解决方案中、最大电感为1.22uH。 输出电容也太高、无法实现稳定的设计。 对于5V 和3.3V 的情况、我建议将电感器替换为接近0.8uH 的电感器、并通过移除一个560uF 的电容器来降低输出电容。 在为设计选择组件时请小心。 例如、当需要25A 时、所选原始电感器的额定电流似乎仅为9.7A。 我已在此消息中附加了 具有可接受的 L 和 COUT 值的两个电压轨的设计电子表格。

    在另一个注意事项中、我们建议在 VIN 和 GND 之间放置一个小型高频去耦电容器(1nF-0.1uF)、并尽可能靠近 VIN 引脚。 这有助于减少 SW 节点振铃。


    e2e.ti.com/.../3p3V_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator.xlsxe2e.ti.com/.../5V_5F00_TPS543C20A_5F00_TPS543C20_5F00_Calculator.xlsx

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    将12v 输入电容器和输出电容器更改为 Panasonic POSCAP 后、两组的 GND 完全分离、RSP 和 RSN 反馈临时连接到 PCB 板。 5V 和3.3V 可分别输出至20A、开关波形也是正常的。 但只要出现以下条件、就无法启动

    1.2. 2 GND 连接
    2.2针对12v 输入的 GND 连接
    用于2组输出的3. 2个 GND 连接
    4.远端有两个 GND 连接

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否调整了上述的电感器和输出电容器值? 如果不看到原理图/布局则很难想象这种情况。  输入和输出电容均应连接到 PGND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户减少了满载条件下的电感器和输出电容器以及波形、但现在我们遇到了 GND 问题、您可以看到 GND 在同一个 GND 焊盘中一起接触。 谢谢、我将布局分享给您。

    e2e.ti.com/.../2311.layout.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    是否有将顶层的 GND 连接到 PGND 连接层的过孔? 很难看出是否存在。 我需要多澄清一点、然后才能帮助您解决这个问题。 您可以正常为器件加电。 器件无法加电的情况下、布局有何不同?  

    谢谢。

    Britton