你(们)好
我的客户将 TPS543C20ARVFR 用于 12V 至 5V 和3.3V、5V 和3.3V 、最大输出均为 25A (联合收割机 最大输出功率 125W)、OCP 均需要 30A。
他们发现以下问题:
CH3是5V 开关
CH4为3V3 开关
1. 出现在空载状态下的大波和小波
2. 当负载过程中出现大波和小波时,PWM 高度会下降
阻抗设为1A
至2A
开关电压大约为8V5
3. 当单个组负载超过7A 时、5V 和3V3输出 均处于失控状态
谢谢。此致