This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:MODE 引脚可以连接到 VCC 引脚?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235239/lm76003-mode-pin-can-be-tied-to-vcc-pin

器件型号:LM76003

您好、专家!

我们可以将 SYNC/MODE 引脚连接到 VCC 引脚吗?  

此致、

上越市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

     即使 有下面的注释、也可以吗?  

    此致、

    上越市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是;MODE 引脚不加载 VCC。  MODE 引脚是高阻抗输入。

    VCC 可用于逻辑上拉。

    谢谢