This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:?配置充电电流 Δ I

Guru**** 2536630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235796/bq25622-how-to-configure-the-charging-current

器件型号:BQ25622

大家好、

如何配置寄存器、以将充电电流设置为480mA/520mA/560mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、  

    请查看我的评论如下。  

    首先、由于数据表表表中显示的80mA 位步进、不能设置 ICHG = 520mA。

    -要设置 ICHG = 480mA、请将180十六进制写入 REG0x02。

    -要设置 ICHG = 560mA、请将1C0十六进制写入 REG0x02。

    此致、

    Garrett