This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:如何更改 TPS25750电压

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234016/tps25750evm-how-to-change-tps25750-voltage

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25750、、 BQ25731
照片中、它的充电电压超过9.2V、但 bq25731可以从1.024V 充电。 
如果您看其他人的问题图片、您还可以看到从1.024V 设置的图片。
我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此9.2V 最小电压被设定以避免 TPS25750欠压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一起使用 tps25750和 bq25731无法为一节电池充电? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、无法在 TPS25750EVM 上进行该操作。 如前所述、这会导致欠压。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问的是 TPS25750和 bq25731的配置、而不是 TPS25750EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25750EVM 具有 TPS25750 + BQ25731的设置。

    如果您遵循此设置、那么在充电电压过低的情况下、TPS25750将会欠压。

    此致