This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606无电池、sys 引脚无输出电压

Guru**** 2378940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234074/bq25606-bq25606-without-battery-the-sys-pin-no-output-voltage

器件型号:BQ25606

大家好  

使用 BQ25606的该客户设计、当没有电池时、SYS 引脚电压仍然没有输出、但当没有电池时、SYS 引脚的电压仍不会输出、并且 PG 和 STAT 引脚的电压不正确。

请帮助查看随附的原理图。

 

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

     此处提供了 BQ25606原理图检查清单。  

    我不确定我是否理解您的观点。 您是否指的是 两种使用"但"的情况、其中有一种使用电池、另一种不使用电池?

    没有电池时,系统引脚电压仍然没有输出,但当没有电池时,系统引脚的电压仍然没有输出,

    请检查原理图。  如果 SYS 上没有 PG 和 STAT 引脚的上拉电压、则两个引脚上的电压将不正确。

    Unknown 说:
    PG 和 STAT 引脚的电压不正确

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric  

    很抱歉耽误你的时间。

    问题在于、当没有电池时、SYS 引脚没有输出 电压、 PG 和 STAT 引脚的输出不正确。

    原理图如下所示

     

    请帮助检查它。

    谢谢

     星号

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    原理图看起来很好。 请禁用充电并在启动期间添加空载。 在调试期间、检查 SW 波形很重要。

    此致、

    Eric