This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:实际 PCB 验证和 Webench 设计的效率无法满足要求

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235768/lm25116-efficiency-cannot-meet-on-real-pcb-validation-and-webench-design

器件型号:LM25116

您好、专家!

webench.ti.com/.../SDP.cgi

根据上述 webench 设计。
所有元件和设计布线都遵循数据表建议、PCB 采用4层1oz 电路板。
效率无法实现、并且远远接近90%或高于效率曲线。
MOSFET 达到100度@ 8A 或以上、而降压驱动器 IC 相应地达到70度。

我们客户当前测得的 PCB 效率峰值@ 10A @ 86%效率。
在测量期间、会在负载和电源上施加4根导线感应电阻。
环境温度调节为@低于45度。

请建议、谢谢。

此致、
杰拉德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerald。  WEBENCH 团队已多次处理此问题。 我将关闭这个话题、然后通过电子邮件与您沟通。