This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:功能说明

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2, BQ24171, BQ28Z620, CSD25402Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1230318/bq24171-functionality-clarification

器件型号:BQ24171
主题中讨论的其他器件: BQ28Z620CSD25402Q3A、CSD17313Q2

大家好!

我们正在考虑在电路板中使用 bq24171充电器 IC、从而实现3.7V 2850mAh 锂离子电池。

请澄清以下关于 bq24171充电器 IC 的疑问。  

1.所需的系统负载电源将直接由适配器提供?

2.如果电池电压变为2.75V(电池完全放电)。  bq24171是否会将系统负载与电池隔离?

3.如果电池极性被反接、bq24171是否会保护系统负载? 如果不是、解决方案是什么?

4.单独充电器 IC 就足够了,或者我是否需要电池监控器、电池保护器和电量监测计。 您能否提供一个 将 bq24171与 电池监控器、电池保护器和电量监测计配合使用的参考设计?

此致

Akilarasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    关于1、是的。

    关于第2条、不  如果电池放电至低电平、充电器会期望电池组保护器打开。 将电池连接到系统的 BATFET 具有一个体二极管、可以使电流从电池流向系统。

    关于3、不  大多数客户使用硬件键控电池以防止反向安装。  由于电流必须流入和流出电池、因此很难实施基于电路的解决方案来防止反极性插入。

    关于4点、您至少需要一个保护器。  我还建议使用一个基本电量监测计来显示电池的充电情况。  很遗憾、我没有参考设计。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否必须使用电池保护器 IC 来解决电池极性问题? 如果这是建议我一些.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    保护器仅保护电池本身免受过压/欠压和过放电的影响。  极性问题更多的是保护充电器 IC 和直接连接到电池的任何其他电路免受施加负电压的影响。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正如您  之前提到的、我需要一个电池保护器和基本电量监测计。 我不知道如何选择。 我将使用2节电池。 以下是我的要求。

    对于电池保护器:

    1、具备过压保护、过放电保护、欠电压保护等功能。

    对于电量计:

    1.主要的电量 监测计会监测电池中的电量吗? 该功能就足够了。

    根据这两个要求、您可以 为我提供基本保护器 IC 和测量仪表 IC。 我想将这两者与 BQ24171结合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    我不是保护器和电量监测计专家。  因此、我已将其首先移至监控组。  然后、希望在这个工程师回答之后、他们可以将您移动到电量监测计组。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Akilarasan、

    BQ28z620是一个具有集成保护功能的2S 监测计。  



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我检查了 BQ28Z620评估板原理图、其中该原理图不清楚、还有一些交叉标记(原理图图像附在下方)。 我不明白它是什么。 您能否清除提供参考原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Akilarasan、

    原理图中的 X 标记表示"DNI"未安装。  这意味着这些组件未安装 在电路板上。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我对 BQ24171 评估板有一些疑问

    1、反向输入保护电路的工作情况?

    2. BATDRV_n 引脚的功能 还应设置  BATDRV_n 的分压器 ?

    3.使用肖特基二极管 B220A ,它是否用于电池充电器的反极性保护?

    电池电压连接到 AVCC 引脚、  移除适配器后、电池是否为 bq24171供电?

    5.在 BOM 中,对于某些电容器,它被称为开路。 是否意味着这些组件未安装在电路板上?

    6. bq24171将消耗多大的电流、假设它以1A 的充电速率对电池充电?

    7. MOSFET CSD17313Q2用于评估板、但该器件目前未提供、并且显示 CSD25402Q3A 作为替代器件。 我们可以使用 CSD25402Q3A 作为 CSD17313Q2的替代产品?

    8.电池将在这种情况下充电: VBATT<4.2V ,对吗? 在什么 VBATT 电平上、再充电将发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    关于1、该电路可保护 IC、防止输入电源反接。

    关于2、BATDRV_n 会开启 BATFET、使电池直接连接到系统。  IC 根据 OVPSET 电阻分压器检测到的电压打开 BATFET。  它会设置输入 OVP 和欠压。

    关于3、不 当开关节点振铃低于接地值(由于电路板布局不佳)时、肖特基会将 SW 节点钳位到不低于接地值0.3V。 这也会提高降压转换器的效率。

    关于4、是的。

    关于5、是的。

    关于6、IQ 如下所示:

    关于7、没有  CSD25402Q3A 是 P 沟道 FET。   CSD17313Q2是一款 n 通道 FET。  我推荐  

    CSD17318Q2

    关于8、再充电阈值如下所示:

    当 VBATREG=4.2V 时、再充电阈值为反馈分频乘法器(4.2V/2.1V=2)乘以50mV 或100mV。  因此、在4.2V-100mV = 4.2V 时再充电。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的答复。

    抱歉、我是说 CSD25402Q3A 是否是 CSD25401Q3的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    可以。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我将使用   bq24171数据表中建议的103AT 热敏电阻。 您能告诉我如何将 103AT 与电池连接吗?

    我必须使用连接器吗? 还是必须直接连接到电池?

    因为在评估板中、 103AT 必须连接在外部。 因此、我不知道如何使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    大多数电池组都内置一个热敏电阻来监测电池组温度。 TS 引脚使用热敏电阻上的电压来确保电池不会在0 - 60C 范围之外充电、并相应地减少充电参数以实现 JEITA 温或凉。  如果您不想使用热敏电阻、可以使用电阻分压器将 TS 引脚设置为 VREF 的60%。

    此致

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果我不想使用热敏电阻 、则意味着我必须将 Vref (3.3V)的60%设置为

    这意味着 VTS 应该是1.98V 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    它可能高于 Vref 的60%、还是低于60%或确切的60%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它需要介于下面数据表中的 TS 阈值之间:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我不理解该表。

    假设我不使用热敏电阻。 在这种情况下、TS 引脚处的电压应该是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akilarasan:

    我建议60%的 VREF=3.3V 或1.98V。

    此致、

    Jeff