This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:UCD90160A 是否检测了其 VCC?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1234154/ucd90160a-does-ucd90160a-has-detection-for-its-vcc

器件型号:UCD90160A

专家、您好!

我的客户希望知道是否有 VCC 检测功能。 UCD90160A 能否记录它自己的 Vcc (3.3V)电源故障并在下一次下电上电时提供给 BMC? 如果需要、我们需要实施什么方法? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    Vcc 电源故障似乎没有故障响应、当这些器件6月8日返厂时、我会与负责这些器件的工程师确认。

    此致、

    Chris Bartuska.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    评论更多背景信息。  

    客户希望确保 UCD90160A 知道断电事件是由其他监控电源轨或其自身的3.3V 压降引起的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!

    与我们的工程师核实后、该器件不会监控 Vcc 上的电压、如果客户想要监控3.3V Vcc 的电压、则必须使用 MON 引脚。

    此致、

    Chris Bartuska.